{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wo befinden sich die Digitaleingänge / Logikeingänge DI6 und DI7 beim Frequenzumrichter ATV340 ?

Im Katalog und im Installationshandbuch ist beschrieben, dass die Klemmen DQ1 und DQ2 als Ein- und Ausgänge verwendet werden können.
Im Programmierhandbuch ist dieser Sachverhalt nicht ausführlich beschrieben.

Die Klemmen DQ1 und DQ2 können als digitale Eingänge (DI´s) verwendet werden.

Es gibt keinen Parameter, um sie von DQ nach DI zu parametrieren.
Tatsächlich werden DQ1 und DQ2 bei der Programmierung als DI6 und DI7 abgebildet.

Wird also zum Beispiel einer Festfrequenz der Digitaleingang DI6 zugeordnet, muss hierzu die Klemme DQ1 verwendet werden.
Für den Digitaleingang DI7 wäre es somit die Klemme DQ2.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen