{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie kann die Software PL7 Micro, PL7 Junior oder PL7 Pro auf einem Windows10 64-Bit Betriebssystem verwendet werden?

Bei der Software PL7 Micro, PL7 Junior oder PL7 Pro handelt es sich um eine 32-Bit Software, die auf einem Windows10 64-Bit System nicht ohne weiteres lauffähig ist.

Hierzu ist auf einem Windows10 64-Bit Betriebssystem  zusätzlich eine VMWare (Virtual Machine) Version mit einem WinXP 32-Bit Betriebssystem zu installieren.


War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Bereich:
PL7
Weitere Produktinformationen
Bereich:
PL7