{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Gibt es beim Programmtool 'Ecodial' Einschränkungen bei der Netzberechnung in Bezug auf die maximale Anzahl von Abgängen?

Beim Programmtool 'Ecodial' ist die Netzwerkberechnung auf 150 bis 200 Abgänge beschränkt.

Wenn ein Netzwerk mit mehr als 200 Abgängen erstellt wird, wird ein Fehler mit der Meldung "nicht genügend Arbeitsspeicher" angezeigt.

War das hilfreich?