{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Stellungsarten gibt es bei dem Typ B Fehlerstrom-Schutzschalter ID?

Man unterscheidet bei der ID Baureihe (FI-Schalter Typ B) zwischen 3 Schaltstellungen --> sichtbar durch die Position des Schaltknebels.
Oben: Ein (rote Anzeige)
Mittel: Fehlerauslösung (Mittelstellung, grüne Anzeige)
Unten: Aus (grüne Anzeige)

Anlage(n)

Typ B.pdfTyp B.pdf [164.94 KB]

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen