{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie groß sind die Anzugsmomente der Anschlüsse vom thermomagnetischen Überstromrelais RM1XA500 ?

Die Hilfskontakte haben ein maximales Anzugsmoment von 1,2 Nn.

Die Hauptstromklemmen können je nach Einsatzfall mit M10 oder M12 Schrauben angeschlossen sein.

Mit M10- Schraube haben die Hauptstromklemmen ein maximales Anzugsmoment von 20 Nn.

Mit M12- Schraube haben die Hauptstromklemmen ein maximales Anzugsmoment von 30 Nm..

War das hilfreich?