{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie sind die Verlustleistungen der Rückspeiseeinheiten ATV-Regen ?

Beim Betrieb unter Nennleistung beträgt die Verlustleistung der ATV-Regen:

-- 346 W für die 7,5 KW Type ATVRU75N4
-- 381 W für die 15 KW Type ATVRD15N4.

Im Standby-Modus beträgt der Verlust 12 W jeweils für beide Größen.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen