FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Kann der Kontaktblock XE2SP2151 (1Ö + 1S), womit das Gehäuse von ZCKJ1 ausgestattet ist, mit dem Hilfsschalterblock XE2NP2131 (2 Schließer) ausgetauscht werden?
ZCKJ1 ist serienmäßig mit dem Hilfsschalterblock XE2SP2151 (1Ö + 1S) versehen.
Der Austausch des Kontaktblockes von ZCKJ1 mit XE2NP2131 (2 Schließer, mit Sprungfunktion) ist machbar.
Man hat damit ZCKJ8 nachgebildet.
Auf der Seite des Schalters ist die Typenbezeichnung aufgedruckt. Bei Wechsel des Hilfskontakts sollte dort einen Hinweis angebracht werden, zum Beispiel eine Korrektur der Artikelbezeichnung von ZCKJ1 auf ZCKJ8. Dies könnte später etwa bei eine Nachbestellung hilfreich sein.
War das hilfreich?