FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Welcher Mindestabstand muss beim Frequenzumrichter ATV930 eingehalten werden, wenn als Montage Typ B verwendet wird?
Der Abstand beim Einbau mit Montage des Typs 2 (Seite an Seite) für die Baugrößen 4 und 5 beträgt zwischen den Geräten min. 110mm.
Ferner dürfen, wie unten zu sehen ist, nur maximal zwei Geräte der Baugröße 4 und 5 Seite an Seite verbaut werden.
Weitere Produktinformationen
{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
Weitere Produktinformationen