{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie kann über den Feldbus ein Coldstart- Befehl zum Servoverstärker Lexium32 gesendet werden ?

Ein Coldstart-Befehl kann auch über den Feldbus, wie z.B. den ProfibusDP gesendet werden und so im Fehlerfall das Gerät zurücksetzen (siehe Fehler der Fehlerklasse 4):

Um den Servoverstärker Lexium32 zu rebooten, muss zuerst der Zugriffslevel auf "EXPERT" geändert und anschliessend das Objekt für einen Reboot beschrieben werden.
Folgende Profibus DP-Befehle sind dann zum Servoverstärer Lexium32 zu senden:

Objekt 278 (Länge 4 Byte) mit Wert 16#54455354 schreiben
Objekt 314 (Länge 2 Byte) mit Wert 16#A55A   schreiben
Warten bis Lexium32 - Drive Status >= 3 (Bit 0..3 im driveStat)

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen