{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Sicherungsautomaten/Leitungsschutzschalter können für 200Hz und 42VAC eingesetzt werden?

Die iC60 Leitungsschutzschalter der Baureihe Acti 9 können bei 200Hz und 42V AC eingesetzt werden.
Hier muss man aber beachten, dass sich die magnetische Auslösung je nach Charakteristik um den Faktor 1,3 erhöht.
z.B.: iC60 mit Charakteristik B bei 50Hz --> 4x In. Bei 200Hz --> 5,3x In.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Acti9 iC60
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Acti9 iC60