FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Ist es beim Messumformer RMCN22BD möglich, am Eingang und am Ausgang das selbe Signal auszuwerten?
Sie können jeweils nur einen Ein- und Ausgang mit dem Produkt verbinden.
Zum Beispiel:
Wenn Sie einen '4 bis 20mA'-Eingang haben, dann kann das Gerät nur '0 bis 10 V' ausgeben.
Wenn Sie '0 bis 10 V' am Eingang anschließen, können Sie am Ausgang nur ein Signal von '4 bis 20 mA' erhalten.
Nicht möglich ist eine Beschaltung mit '4...20mA' am Eingang und eine Ausgabe mit '4...20mA' wie auch eine Beschaltung mit '0...10V' im Eingang und '0...10V' im Ausgang!
Hinweis:
Sollte eine Beschaltung mit gleichem Ein- und Ausgabesignal gewünscht sein (z.B.als Signalverstärkung), so ist das mit dem Zelio Analogrelais RMCL55BD möglich.
Es gibt hier 4 Arten von Eingaben und 4 Arten von Ausgaben (umschaltbar).
War das hilfreich?