{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Funktionseigenschaften hat die Wetterstation Basic

Die Wetterstation erfasst Temperatur, Helligkeit aus 3 Richtungen und Windgeschwindigkeit.
Zusätzlich ist ein Regensensor (Regen / kein Regen) an der Oberseite eingebaut.
Die gemessenen Werte und der Regenstatus können auf den Bus gesendet werden.
Die Wetterstation besitzt folgende Kanaltypen:
• 10 Universalkanäle für Wind, Regen, Temperatur, Helligkeit
• 8 Sonnenschutzkanäle mit Sonnenstandnachführung
• 4 Schwellwertkanäle mit Prozent, EIS5 , 8- und 16-Bit Wert)
• 6 Logikkanäle (UND, ODER, XOR)

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen