{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Kann der Schrittmotorverstärker mit Profibusanschluß SD328Bxx in einen Schrittmotorverstäker SD328Axxx mit CANopen umgeflasht werden ?

Ein Umflashen vom Schrittmotorverstärker SD328Bxx mit Profibus Schnittstelle auf einen SD328Axx mit CANopen geht leider nicht.
Die Geräte sind von ihrer Handware, auch wenn sie gleich aussehen, unterschiedlich.
Der Schrittmotorverstärker SD328Axx mit CANopen Schnittstelle ist multifuktionaler;
dass soll heissen, es kann auch analog angesteuert werden - dieses ist beim Schrittmotorverstärker SD328Bxx mit Profibus Schnittstelle nicht möglich.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Lexium SD3
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Lexium SD3