{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Ist bei den ATV32 / ATV320 eine Vor-Ort-Steuerung wie beim ATV312 möglich?

Da die Umrichter ATV32 / ATV320 keine "Start" und "Stop" Taste besitzten, ist eine Vor-Ort-Steuerung nicht möglich.

Für die lokale Steuerung wird das grafische Bedienterminal VW3A1101
mit dem Adapter VW3A1105 und das Verbindungskabel VW3A1104R*** benötigt.

Das Navigationsrad kann aber als Potentiometer verwendet werden.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen