FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Wozu dienen die DQ/DI Anschlüsse der ATVRegen Einheit?
Sobald eine ATVRegen Einheit die Bedingungen für die Regeneration im angeschlossenen DC-Bus erkennt, sendet sie einen Befehl über den Ausgang DQ an alle anderen ATVRegen, damit diese zur gleichen Zeit regenerativ arbeiten.
Dabei geht das Signal von DQ zu DI der nächsten Einheit. Das Signal wird bis zum Ende der Regeneration aufrechterhalten.
Verwendet man nur eine Einheit, ist das Signal nicht von Bedeutung.
Mit dieser Funktion soll vermieden werden, dass eine ATVRegen Einheit in die Strombegrenzung geht, bevor andere ATVRegen Einheiten im regenerativen Betrieb sind.
Published for:Schneider Electric Schweiz
War das hilfreich?