FAQs durchsuchen
Wie wird die Benutzerverwaltung einer TM241/TM251/TM262 Steuerung über den Webserver deaktiviert?
Geben Sie die IP-Adresse Ihrer Steuerung in die Adresszeile Ihres Browsers ein.
Benutzername und Kennwort sind standardmäßig auf Administrator eingestellt.
Wenn Sie eingeloggt sind, wählen Sie den Reiter Maintenance aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Disable unter User Management:
Nach dem Akzeptieren der nachfolgenden Warnungen können Sie sich mit der Software EcoStruxure Machine Expert ohne die Angabe von Benutzernamen und Kennwort in die Steuerung einloggen.
Bei der die Anmeldung im Webserver wird weiterhin ein Benutzername und Passwort abgefragt.
Geben Sie als Benutzernamen Anonymous an. Ein Kennwort wird nicht benötigt.
Hinweis: Wenn Sie die Benutzerverwaltung bei ihrer TM262 Steuerung über den Webserver deaktivieren möchten, ist eine sichere Verbindung erforderlich.
Verbinden Sie sich über HTTPs://x.x.x.x