FAQs durchsuchen
Wie wird der Status eines TM3TI4 / TM3TI8 Moduls ermittelt?
Der Zustand eines TM3 Moduls wird anhand der Diagnose- bzw. Statusinformationen ermittelt.
Sie können diese Informationen im I/O Mapping des Moduls einsehen:
Wenn Sie keine oder fehlerhafte Messwerte von Ihrem TM3-Modul erhalten, prüfen Sie, welchen Status der betroffene Kanal hat.
Hat das Diagnosebyte den Wert 0, konnte kein Problem erkannt werden.
Typische Fehler:
Das Diagnosebyte zeigt den Status 4:
Es wurde ein Verdrahtungsfehler erkannt. Dieser Fehler kann zum Beispiel durch einen fehlenden Kontakt an der Klemme B‘ auftreten, wenn eine PT100 oder PT1000 2-Draht Sensor verwendet wird. In diesem Fall ist die Erfassung des Leitungswiderstandes nicht möglich. Brücken Sie die Kontakte B und B‘ bzw. IX- und N.C. um einen 2-Draht Sensor zu verwenden, ohne den Leitungswiderstand zu kompensieren.
Das Diagnosebyte zeigt den Status 5:
Es ist zwingend erforderlich, dass Sie Ihr TM3TIx Modul an 24 Volt anschließen. Bei fehlender Spannungsversorgung an Ihrem TM3TIx Modul wird der Status 5 im Diagnosebyte angezeigt.