{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Wie wird die Funktion der Haltebremse am Servoverstärker Lexium 32 überprüft?

Für die mechanische Justage oder Funktionsüberprüfungen der Bremse kann es notwendig sein, die Motorposition von Hand zu verdrehen oder zu verschieben.

Haltebremse auf Funktion überprüfen:
Das Gerät befindet sich im Betriebszustand "Ready to switch on".

1)    Starten Sie die Betriebsart Jog (HMI: OP→JOG→JGST). Die Endstufe wird aktiviert und die Haltebremse geöffnet. Auf dem HMI wird JG- angezeigt.

2)   Wenn die Haltebremse sich geöffnet hat, drücken und halten Sie die Navigationstaste. Drücken Sie anschließend die Taste ESC. Solange die Navigationstaste gedrückt ist, führt der Motor eine Bewegung aus. Beim Drücken der Taste ESC wird die Haltebremse wieder geschlossen und die Endstufe wird deaktiviert.

3)   Wenn die Haltebremse sich nicht geöffnet hat, drücken sie die Taste ESC. Beim Drücken der Taste ESC wird die Endstufe deaktiviert.

4)   Wenn die Haltebremse sich nicht korrekt verhält, überprüfen Sie die Verdrahtung.

Manuelles Öffnen der Haltebremse:
Das manuelle Lüften der Haltebremse ist nur in den Betriebszuständen [3} "Switch On Disabled", [4] "Ready To Switch On" oder [9} "Fault" möglich.
Beim ersten Betrieb des Servoverstärker Lexium 32 besteht ein erhöhtes Risiko unerwarteter Bewegungen zum Beispiel durch falsche Verdrahtung oder ungeeignete Parametereinstellungen.
Ein Öffnen der Haltebremse kann eine unbeabsichtigte Bewegung hervorrufen, zum Beispiel ein Absacken der Last bei Vertikalachsen.

Manuelles Schließen der Haltebremse:
Zum Testen der Haltebremse kann es notwendig sein, die Haltebremse manuell zu schließen.
Das manuelle Schließen der Haltebremse ist nur bei Motorstillstand möglich.
Wenn bei einer manuell geschlossenen Haltebremse die Endstufe aktiviert wird, bleibt die Haltebremse geschlossen.
Das manuelle Schließen der Haltebremse hat Vorrang gegenüber dem automatischen und dem manuellen Öffnen der Haltebremse.
Wenn bei einer manuell geschlossenen Haltebremse eine Bewegung gestartet wird, kann dies zu Verschleiß führen.

Schneider Electric Schweiz

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Produkt:
LXM32MD72N4
Weitere Produktinformationen
Produkt:
LXM32MD72N4