{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Können die Fehlerstromschutzschalter B-SI Typ (Herstelldatum: bis Ende 2018) durch Fehlerstromschutzschalter B-SI Typ Acti9 (Herstelldatum: ab Januar 2019) ersetzt werden?

Beide Fehlerstromschutzschalter sind 4-polige Module; die Leistungsfähigkeit des aktuellen Fehlerstromschutzschalters B-SI Typ Acti9 (Herstelldatum: ab Januar 2019)  wurde verbessert und ersetzen die Geräte der Baureihe mit dem Herstelldatum: bis Ende 2018.

Falls die 4-poligen Fehlerstromschutzschalter der vorherigen Version  für eine 2-polige Anwendung verwendet wurden, können Sie jetzt die 2-poligen Fehlerstromschutzschalter der aktuellen Baureihe einsetzen.

Fi

Schneider Electric Schweiz

War das hilfreich?