{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Bei welchem Schwellwert erfolgt eine Umschaltung vom Normalnetz auf das Ersatznetz für den UA Controller mit der Referenz 29473?

Die Steuerspannung für den UA Controller mit der Referenz 29473 beträgt 380/415 V AC 50/60 Hz  bzw. 440 V 60 Hz.

Wird eine Unterspannung von  0,35 X Un <= Spannung <= 0,7 X Un erkannt, erfolgt eine Umschaltung vom Normalnetz auf das Ersatznetz.






War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Produkt:
29473
Weitere Produktinformationen
Produkt:
29473