{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Kann man bei den Fehlerstromschutzschaltern der Produktreihe Acti9 iID zwei oder mehrere Kabeln pro Anschlusspol anschließen?

Mit der zusätzlichen Klemme für Mehrfachanschluss Referenz 19091 (4 Stück pro Verpackungseinheit) oder 19096 (4 Stück pro Verpackungseinheit) kann man bis zu 3 Kabeln pro Anschlusspol am Fehlerstromschutzschalter der Produktreihe Acti9 iID anschließen. Diese können entweder 3 Kabeln mit 16mm² starr oder 3 Kabeln mit 10mm² flexibel sein.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Produkt:
1909619091
Weitere Produktinformationen
Produkt:
1909619091