FAQs durchsuchen
Welche Not Halt- / Not Aus- Frontelemente sind mit dem Kontaktelement ZBE302 kompatibel?
Der ZBE302 ist als überwachender Kontakt zur Präsenzprüfung des Not Halt / Not Aus konstruiert.
Alle Not Halt- / Not Aus- Betätigungselemente, die über eine Dreh- bzw. Schlüsselentriegelung zurückgesetzt werden, sind kompatibel.
Als Beispiel: XB4BS* sowie XB5S*.
Die Elemente XB4BT8*, ZB4BT8*, ZB4BX84, XB5AT8*, ZB5AT8* und ZB5AX84 sind nicht kompatibel mit dem ZBE302 aufgrund des Zugentriegelungsmechanismus.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen