Der Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) ist eine wichtige Einrichtung, die bei der dezentralen Stromproduktion, insbesondere bei Photovoltaikanlagen, eingesetzt wird. Diese Schutzeinrichtung ist entscheidend, um die Netzstabilität und Netzqualität sicherzustellen, während unregelmässig produzierter Strom ins Verteilnetz eingespeist wird.
Die Lösungen von Schneider Electric bestehen aus einem NA-Schutzrelais, das die Schutzfunktionalität der Parameter Netzspannung und Netzfrequenz gemäss der SN EN 50549-1 überwacht. Diese Lösungen, bei denen Leistungsschaltern, Lasttrennschaltern und Schützen als Kuppelschalter eingesetzt werden, sind auf verschiedene Anlagengrössen optimiert und erfüllen die Anforderungen gemäss der VSE-Branchenempfehlung NA/EEA-NE7 – CH 2020.
Um die Netzstabilität zu gewährleisten, ist der Einsatz eines Energie-Puffermoduls von entscheidender Bedeutung, um bei einer Netzstörung mit auftretender Unterspannung eine Fehlfunktion des externen Kuppelschalters zu vermeiden.
Zusammenfassend bieten unsere Lösungen für NA-Schutz eine zuverlässige und effektive Möglichkeit, die Netzstabilität zu gewährleisten und die Anlagen für erneuerbare Energien vor Schäden zu schützen.
Netze und Anlagen zuverlässig schützen
Zuverlässiger Schutz
Unsere NA-Schutz Lösungen bieten optimierten Schutz für verschiedene Systemgrössen. Dank der 3-Sekunden-Pufferung der Versorgungsspannung gewährleisten sie zuverlässige Stromversorgung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Mit unserer Lösung erreichen Sie sichere und unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Einfache Inbetriebnahme
Wir bieten detaillierte Schaltpläne und Stücklisten, um Kunden und Schaltanlagenbauer bei der Implementierung bewährter Lösungen zu unterstützen. Klare Anleitungen erleichtern die Planung, Installation und Instandhaltung erheblich, was zu einer effizienten Umsetzung beiträgt.
Flexibel anpassbar
Unsere NA-Schutzlösungen bieten flexibel einsetzbare Produkte für Anlagen jeder Grösse, wahlweise mit einem oder zwei externen Kuppelschaltern. Diese Vielseitigkeit ermöglicht eine effektive und massgeschneiderte Absicherung. Passen Sie die Lösung genau auf Ihre Bedürfnisse an, um höchste Sicherheit und Verfügbarkeit zu gewährleisten.
Konform mit der Branchenempfehlung
Unsere Lösungen erfüllen die Reaktionszeit gemäss Tabelle 6 von NR7/NE7 Abschnitt 7.4.4 und gewährleisten die Einhaltung der vorgeschriebenen Standards gemäss VSE-Branchenempfehlung NA/EEA-NE7 – CH 2020. Wir bieten zuverlässigen NA-Schutz.

Der externe Kuppelschalter ist als galvanisches Schaltelement mit Schützen oder Leistungsschaltern konzipiert und kann für Stromerzeugungsanlagen mit einer Gesamtleistung ab 30 kVA eingesetzt werden. Er ist ein eigenständiges Gerät und kann z. B. in eine Hauptverteilung eingebaut werden. Bei der Auslegung des externen Kuppelschalters müssen folgende Grössen berücksichtigt werden:
- Betriebsstrom (abhängig von der Stromerzeugungsanlage)
- Kurzschlussfestigkeit nach den Netzdaten
- Kurzschlussstromausschaltvermögen entsprechend dem Kurzschlussstrom der Energieerzeugungsanlage
Neu ist eine Variante mit nur einem externen Kuppelschalter zulässig. In diesem Fall muss die Energieerzeugungsanlage bei einer Störung des externen Kuppelschalters blockiert werden. Bei einer Ausführung mit zwei Kuppelschaltern besteht der Vorteil darin, dass keine Steuerung der Energieerzeugungseinheit erforderlich ist.
Unsere Produkte für Ihren Netz- und Anlagenschutz
- ComPacT NSX

ComPacT NSX
ComPacT NSX ComPacT NSX NA 
ComPacT NSX NA
ComPacT NSX NA TeSys Control - D 
TeSys Control - D
TeSys Control - D TeSys Giga Schütze 
TeSys Giga Schütze
TeSys Giga Schütze Modicon ABLM / ABLS / ABL8 
Modicon ABLM / ABLS / ABL8
Modicon ABLM / ABLS / ABL8 Acti9 iC60 
Acti9 iC60
Acti9 iC60 ComPacT NS NA, neue Generation 
ComPacT NS NA, neue Generation
ComPacT NS NA, neue Generation ComPacT NS, neue Generation 
ComPacT NS, neue Generation
ComPacT NS, neue Generation MasterPact MTZ 
MasterPact MTZ
MasterPact MTZ
FAQs
Der NA-Schutz hat die Aufgabe, die EEA (Energieerzeugungsanlage) bei unzulässigen Spannungs- und Frequenzwerten vom Netz zu trennen. Damit soll eine ungewollte Einspeisung in das Verteilnetz verhindert werden. Beispiele von Energieerzeugungsanlagen sind Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, Diesel-Notstromgeneratoren, Speicher, Wasserkraftanlagen und Blockheizkraftwerke.
Sie finden oben auf dieser Seite ein Beispiel für ein elektrisches Schema oder hier noch einige weitere.
Sie können die aktuellen Preislisten für alle zum NA-Schutz relevanten Produkten in unserer Bildpreisliste finden. Weitere Preisinformationen finden Sie auch jederzeit auf mySchneider.
Unsere Lösungen basieren auf dem Spannungs- und Frequenzrelais von Ziehl Typ UFR1001E.
Das Relais muss auf das Programm 15 (Pr15) eingestellt werden, damit werden alle Parameter mit den Grenzwerten gemäss Branchenempfehlung NA/EEA-NE7 CH 2020 parametriert.
Das Durchfahren eines Netzfehlers mit auftretender Unterspannung darf nicht zu einer Fehlfunktion des externen Kuppelschalters führen und darf die FRT-Anforderungen der Energieerzeugungsanlagen auch nicht unterlaufen.
Nein, er wird nur intern auf den Motor geführt. Im Handbuch können Sie alle weiteren Details nachlesen.
Ja. Wenn der Schalter konfiguriert bestellt wurde, ist die Verkabelung bereits inklusive. Wird die Motorisierung selbst erstellt, ist der SDE-Kontakt zwingend nach Vorgabe nachzubauen und zu verkabeln. Der SDE-Kontakt ist somit belegt und steht nicht mehr für externe Meldungen zur Verfügung.Im Handbuch können Sie alle weiteren Details nachlesen.
Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen wie Schemata und Stücklisten zu erhalten und die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Ausserdem können Sie auch einen unserer EcoXpert Partner kontaktieren.
Dieser Link führt Sie direkt zum Dokument. Im Handbuch können Sie alle weiteren Details nachlesen.
Dieser Link führt Sie direkt zum Dokument. Im Handbuch können Sie alle weiteren Details nachlesen.
Dieser Link führt Sie direkt zum Dokument. Im Handbuch können Sie alle weiteren Details nachlesen.
Wir unterstützen Sie!
Produktauswahl
Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.
Angebot erhalten
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Help Center
Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.