Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Schneider Electric présente la nouvelle télécommande sans fil eXLhoist Compact

  • Système de télécommande radio pour des applications simples de grue et de levage
  • La batterie lithium-ion remplaçable assure une haute disponibilité
  • Installation peu encombrante grâce à sa compacité 

Ittigen/Berne, le 13 juin 2018 – Schneider Electric élargit sa gamme de télécommandes radio industrielles. La série eXLhoist est complétée par la série Compact pour des applications simples de grue et de levage à trois axes. 

Le nouveau système de télécommande radio exLHoist Compact est une combinaison d'une télécommande radio et d'un récepteur monté directement sur la machine. La communication s'effectue sur la bande de fréquences de 2,4 GHz approuvée au niveau international. Jusqu'à 50 systèmes individuels peuvent être exploités simultanément sans dysfonctionnement. En plus, exLHoist Compact nécessite très peu d'espace : Le récepteur est flexible et peu encombrant à installer car il ne mesure que 129 x 90 x 50 mm. 

Moins d'effort de câblage 

La nouvelle version réduit considérablement l'effort de câblage grâce aux modes de fonctionnement Single Mode et Multi-Transmitter Control (MTC). De plus, il est possible de mémoriser jusqu'à huit émetteurs par unité de réception. Différents utilisateurs peuvent donc faire fonctionner la machine concernée suivant leur choix. L'émetteur se programme facilement à l'aide d'une combinaison de boutons-poussoirs. 

Haute disponibilité grâce à la batterie lithium-ion 

La nouvelle version Compact séduit également en termes de sécurité fonctionnelle et de durée de vie de la batterie : La fonction d'arrêt de sécurité du système radio est conforme à la norme EN 13849-1 Catégorie 3 PLd. Elle protège l'utilisateur, le système et la charge contre toute manipulation involontaire. La fonction d'arrêt d'urgence via la liaison radio permet d'atteindre un niveau de sécurité SIL 3 et un niveau de performance PL e. La batterie lithium-ion remplaçable assure en outre une disponibilité élevée. Schneider Electric présentera la nouvelle télécommande sans fil eXLhoist Compact au Salon SINDEX de Berne du 28 au 30 août, hall 3.2, stand D01

Votre contact avec le service de presse de Schneider Electric

Votre contact pour toutes demandes journalistiques

Philipp Metzler / Andy Dreckmann / Marlen Steiner


C-Factor AG

Votre contact pour média et publicité

Alexander Pasch 

Schneider Electric Media Strategist Brand & Marketing

Vous avez besoin d'aide?