Technique de levage automatisée avec la 5G
Test pratique passé avec succès : Schneider Electric, Capgemini et Qualcomm ont développé une application de grue entièrement basée sur la 5G.
Dans le cadre d’un projet d’automatisation commun, le groupe technologique Schneider Electric, la société de services cotée en bourse Capgemini ainsi que le fabricant de semi-conducteurs Qualcomm ont prouvé que la norme de téléphonie mobile 5G était adaptée à la pratique industrielle. Sur le site de Schneider Electric à Grenoble, en France, une application de grue existante a été restructurée de manière à ce qu’un réseau 5G privé sans fil se charge désormais de la transmission des données. Les propriétés caractéristiques de la 5G, telles que la haute fiabilité et les faibles temps de latence, sont particulièrement importantes pour les techniques de levage industrielles. En effet, outre une précision et une fiabilité élevées, les temps de réaction et de transmission des données doivent être rapides. Il est fréquent que différents systèmes, tels que des caméras, des composants de sécurité et des commandes API, doivent communiquer entre eux à une vitesse éclair. Grâce au passage à un réseau 5G, cela peut être réalisé sans efforts de câblage, souvent gênants. L’application de grue, unique en son genre à ce jour, peut donc être adaptée sans problème à n’importe quel scénario d’application dans l’industrie ou la logistique.
La 5G pour l’automatisation industrielle
Avec des débits de données pouvant atteindre 20 gigabits par seconde et des temps de latence inférieurs à une milliseconde, la norme de téléphonie mobile 5G, disponible depuis 2019, est parfaitement adaptée à une utilisation dans l’automatisation industrielle. C’est ce que démontre également le projet commun de Schneider Electric, Capgemini et Qualcomm. Dans l’application de grue automatisée dans le « Hoisting Lab » (laboratoire de technique de levage) à Grenoble, toutes les connexions de données ont été réalisées par un réseau privé 5G de bout en bout développé en interne. Ce réseau fonctionne dans la gamme de fréquences de 3,8 gigahertz et utilise un réseau central Athonet ainsi que des Airspan Small Cells. La connexion sans fil aux terminaux ainsi que l’accès au réseau central sont établis à l’aide d’un réseau d’accès radio (RAN) de Qualcomm, appelé plateforme RAN Qualcomm® FSM™ 100 5G.
Schneider Electric a bénéficié d’un soutien important de Capgemini pour l’intégration de la technologie Qualcomm. Dès le début, la société française de conseil et de services a été impliquée dans la conception et la mise en œuvre concrète de la solution 5G personnalisée. De plus, de nouvelles opportunités commerciales liées à la technologie 5G ont été élaborées.
Les applications de grues, telles que celles développées à Grenoble, sont au cœur de nombreux processus de production industrielle tels que l’industrie automobile, l’aéronautique ou la sidérurgie. Elles jouent également un rôle important dans la chaîne d’approvisionnement des ports et des gares en tant qu’outils de chargement des marchandises. Il n’est pas rare que les applications de grue doivent faire face à des conditions environnementales difficiles et transporter des objets sur de longues distances. Les solutions basées sur la 5G offrent ici d’énormes avantages, notamment en matière d’évolutivité.
Citations de Schneider Electric, Capgemini et Qualcomm
Marc Lafont, vice-président de l’innovation et du marketing en amont, Schneider Electric :
« Pour nos clients, la transformation numérique s’accompagne de nombreuses améliorations en matière de productivité, d’efficacité et de durabilité. Cependant, une chose est claire : nous ne pourrons progresser que si nous travaillons de concert et que nous innovons ensemble. Notre percée technologique dans le domaine des techniques de levage basées sur la 5G en est le meilleur exemple. Dès la fin de l’année, nous lancerons les premiers projets pilotes avec la nouvelle technologie chez certains de nos clients finaux. Parallèlement, nous travaillons sur de nombreux autres cas d’utilisation de la 5G, par exemple dans les domaines de la fabrication discrète, de l’automatisation hybride ou de l’automatisation des processus. À moyen terme, nous prévoyons également d’intégrer la technologie 5G de manière générale dans l’ensemble de notre portefeuille d’automatisation ».
Fotis Karonis, directeur du groupe 5G et Edge Computing chez Capgemini :
« La solution 5G pour Schneider Electric, que nous avons largement contribué à mettre en œuvre et à intégrer, est un bon exemple de l’énorme valeur ajoutée que la norme 5G apporte à la communication industrielle. C’est justement lorsqu’il s’agit de solutions de mise en réseau avancées ou d’Edge Computing qu’il existe un énorme potentiel de transformation vers une économie numérisée. Avec de telles technologies, il est possible de repenser les systèmes et les processus et de les rendre ainsi plus efficaces, plus agiles et globalement plus intelligents. Notre savoir-faire spécifique est bien sûr requis dans ce domaine : car nous aidons les entreprises à également exploiter de nouvelles possibilités économiques à l’aide de technologies et de cas d’utilisation innovants ».
Enrico Salvatori, Vice-président senior de Qualcomm Europe, Inc. et Président de Qualcomm Europe/MEA :
« La 5G offre d’énormes possibilités pour le développement des réseaux de communication à l’échelle des entreprises. C’est pourquoi nous mettons à disposition une innovation professionnelle et adaptée à la pratique pour la mise en œuvre de réseaux 5G privés. Schneider Electric et Capgemini ont également pu profiter de leur dernier niveau de développement lors de la mise en œuvre de leur projet commun. Nous proposons en effet une solution pré-intégrée, qui fonctionne indépendamment du fabricant et qui dispose d’une technologie Open RAN pour l’automatisation et la gestion. Nous optimisons ainsi énormément le déploiement, la gestion et l’adaptabilité des réseaux privés, la complexité est réduite et les utilisateurs peuvent commercialiser leur solution plus rapidement ».
Fichiers joints
TL PM DACH Capgemini 5G Collaboration 230303 Final MBA FRE.pdf
PDF, document04/07/2023Consulter la ressource
Contacter presse

Susanne Backe-Theis
PR & Communications Leadsusanne.backe@se.com 
Felix Gießen
PR Consultantfgiessen@riba.eu
Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust
Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.