Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment remplacer la pile de sauvegarde TSXPLP01 des automates TSX Micro ?
La pile TSXPLP01 qui assure la sauvegarde de la mémoire RAM interne doit être changée tous les 2 ans ou lorsque le voyant BAT s'allume
(tension fournie par la pile < 2,5 V).
Procédure de remplacement de la pile :
- déverrouiller la trappe d'accès de la pile,
- la pile pivote vers l'arrière,
- retirer la pile défectueuse de son logement,
- mettre en place la nouvelle pile en respectant les polarités,
- fermer et verrouiller la trappe d'accès en la faisant pivoter vers l'avant.
Important :
Afin de ne pas oublier de changer la pile tous les 2 ans, il est conseillé de noter la date de son prochain changement sur l'étiquette prévue à cet effet (positionnée à l'intérieur de la trappe d'accès aux bornes d'alimentation)
Notes :
- Cette opération peut s'effectuer sous tension ou hors tension.
- S'il y a coupure de l'alimentation pendant le changement de la pile, la sauvegarde de la mémoire RAM est assurée
pendant 30 mn au maximum. - Lorsque l'automate est hors tension et que la tension d'alimentation fournie par la pile devient inférieure à 2 V, la mémoire RAM interne n'est plus sauvegardée (au-delà de 30 mn).
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}