{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la différence entre un contact SD, SDE ou SDV sur les disjoncteurs NS ou NSX ?

Ces contacts inverseurs permettent de renvoyer à distance les états de fonctionnement d'un disjoncteur.
Ils sont encliquetables sous le plastron du disjoncteur ou sur le bloc vigi (pour le SDV) dans un emplacement dédié.
Le contact SDV indique que l'appareil est déclenché suite à un défaut différentiel (revient au repos suite au réarmement du vigi).

Pièce(s) jointe(s)

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Produit :
2945029450
En savoir plus
Produit :
2945029450