{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Pourquoi mon relai de contrôle de phases Zelio RM22 ne commute pas ?

Le relais RM22TG surveille:
- Le bon ordre des trois phases.
- L´absence totale d´une ou plusieurs des trois phases.

Lorsque l´ordre des phases et les tensions sont corrects (> ~ 183 V), les relais de sortie sont fermés et la DEL R est allumée.
En cas défaut d´ordre des phases ou d´absence totale d´une ou plusieurs phases (détectée dès que l´une des tensions devient inférieure à 100V), le relais s´ouvre instantanément et la LED s´allume.
A la mise sous tension de l´appareil avec un défaut mesuré, le relais reste ouvert.

Un désordre de phase peut intervenir lorsque le câblage ne correspond pas au schéma ci-dessous:



Il faut donc s´assurer d´avoir un croisement de phase 2 et 3 entre le relais et le récepteur. Dans le cas contraire, il n´y aura pas de commutation.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus