{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Pourquoi mon afficheur FDM121 ne montre pas les mesures de mon disjoncteur NSX equipé d´un déclencheur thermo-magnétique?

Un déclencheur thermo-magnétique n´a pas la fonction pour exporter les mesures vers un afficheur FDM. Il faut dans ce cas, un déclencheur Micrologic 5 ou 6.
Les déclencheurs magnéto-thermiques protègent contre les surintensités et les court-circuits.
Un déclencheur électronique intégrant des protections plus évoluées peut-être associées à la mesure.

Les Micrologic 5 / 6 intègrent en plus de la protection toutes les fonctions de Power Meter et des fonctions d´aide à l´exploitation du disjoncteur :
  • Affichage des réglages
  • Mesures de type : Ampèremètre, énergie
  • Alarmes
  • Historiques et tableaux d´événements horodatés
  • Indicateurs de maintenance
  • Communication

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Produit :
TRV00121
En savoir plus
Produit :
TRV00121