Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quels sont les différents types d´alimentations internes et externes de la Micrologic X?
Les fonctions de protection standard des unités de contrôle Micrologic X sont assurées par l'alimentation de courant interne.
NOTE: La protection différentielle est alimentée par la tension système via le module d'alimentation de tension VPS, installé en standard sur Micrologic 7.0 X.
Lorsque le courant de charge est supérieur à 20 % du courant assigné In, l'alimentation de courant interne assure l'ensemble du fonctionnement de l'unité de contrôle Micrologic X. Ceci inclut :
-l'IHM Micrologic X, l'écran d'affichage et les voyants
-les fonctions de mesure avec des précisions conformes à la norme IEC 61557-12,
-les fonctions de maintenance et de diagnostic,
-la communication via les modules ULP,
-la communication via Bluetooth low energy.
Des alimentations optionnelles peuvent être ajoutées pour alimenter l'unité de contrôle Micrologic X lorsque la charge est inférieure à 20 % du courant assigné In et pour assurer l'ensemble du fonctionnement de l'unité de contrôle Micrologic X. Exemples d'alimentations optionnelles :
Alimentations permanentes :
-Module d'alimentation de tension interne (VPS), jusqu'à 600 Vca
-Module d'alimentation externe 24 Vcc avec ou sans module batterie BAT
Alimentations temporaires reliées au port mini-USB de l'unité de contrôle Micrologic X :
-Mobile Power Pack externe via la connexion USB
-PC via la connexion USB
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}