{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Dans la nouvelle gamme ACTI9, les disjoncteurs Ic60 fonctionnent-ils sous 48Vac à une fréquence de 200hz ?

Oui, la gamme iC60 est compatible pour un fonctionnement sous 24Vac à une fréquence de 200Hz.
Pour le seuil magnétique, il faudra appliquer un coéf de 1.2.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus