{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Peut-on configurer la sélectivité logique sur la Micrologic 2.0X?

La sélectivité logique (fonction ZSI) est disponible sur les unités de contrôle Micrologic 5.0 X, 6.0 X et
7.0 X.
Pour vérifier la compatibilité de la sélectivité logique avec d'autres gammes de disjoncteurs, consultez
l'instruction de service suivante du module d'interface ZSI sur le site Web Schneider Electric : NHA12883.
Les disjoncteurs Masterpact MTZ avec fonction ZSI sont livrés avec cavaliers de retenue installés. Les
cavaliers de retenue doivent être en place sauf si la fonction de sélectivité logique est activée. Si les
cavaliers sont retirés lorsque la sélectivité logique n'est pas activée, le disjoncteur ignore le délai
programmé et se déclenche sans temporisation intentionnelle.

Principe de fonctionnement
Un fil pilote interconnecte un certain nombre de disjoncteurs équipés d'unités de contrôle Micrologic X,
comme illustré dans le schéma suivant.
L'unité de contrôle qui détecte un défaut électrique envoie un signal en amont et détermine si un signal
provient de l'aval. En cas de signal provenant de l'aval, le disjoncteur reste fermé durant la totalité du délai
de déclenchement. En l'absence de signal provenant de l'aval, le disjoncteur s'ouvre immédiatement, quel
que soit le délai de déclenchement configuré.
Défaut électrique 1 : seul le disjoncteur A détecte le défaut électrique. Comme il ne reçoit aucun signal de
l'aval, il s'ouvre immédiatement, sans tenir compte du délai de déclenchement défini sur 0,3.
Défaut électrique 2 : les disjoncteurs A et B détectent le défaut électrique. Le disjoncteur A reçoit un signal
du disjoncteur B et reste fermé durant la totalité du délai de déclenchement, défini sur 0,3. Le disjoncteur
B ne reçoit pas de signal de l'aval et s'ouvre immédiatement, même si le délai de déclenchement est défini
sur 0,2.
NOTE : Sur l'appareil A, les délais de déclenchement tsd et tg ne doivent pas être définis sur zéro car la
sélectivité serait impossible.

Configuration de la fonction
Les paramètres suivants peuvent être attribués à l'entrée de la fonction de sélectivité logique (ZSI) :
 Protection court retard contre les surintensités
 Protection contre les défauts de terre (Micrologic 6.0 X)
 Les deux protections (Micrologic 6.0 X)
Vous pouvez modifier les paramètres comme suit :
 Avec le logiciel Ecoreach
 En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication. Cette fonction est
protégée par mot de passe.

Pièce(s) jointe(s)

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus