{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment configurer la date et l´heure sur la Micrologic X?

Présentation
La date et l'heure de l'unité Micrologic X sont utilisées pour horodater les événements afin de les afficher
de manière chronologique.
Les horloges de l'unité de contrôle Micrologic X et des autres modules ULP (interface IFE ou EIFE, module
IO) de l'IMU sont synchronisées. La date et l'heure définies sur un module sont automatiquement
appliquées à l'ensemble des modules de l'IMU.
NOTE : La date par défaut (Jan 01 2000) est automatiquement rétablie lors du retrait de la pile interne de
l'unité de contrôle Micrologic X, si aucune autre source n'alimente l'unité.

Définir manuellement la date et l'heure
L'horloge Micrologic X peut être réglée manuellement :
 Sur l'écran d'affichage Micrologic X, dans le menu Accueil → Configuration → Général → Date & heure.
Le premier élément de la date est le jour (jj) et le second est le mois (mm).
 Dans le logiciel Ecoreach
 Dans l'application Masterpact MTZ Mobile App
 Par un réglage manuel
 Par une synchronisation, initiée par l'utilisateur, avec l'horloge du smartphone exécutant l'application
 En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication. Cette fonction est
protégée par mot de passe.

Synchroniser la date et l'heure
L'horloge Micrologic X peut être automatiquement actualisée avec l'interface Ethernet IFE ou EIFE à
condition que :
 L'interface Ethernet soit configurée en mode SNTP
 L'interface Ethernet reçoive une demande d'actualisation de l'horloge (depuis le logiciel Ecoreach ou un
navigateur internet connecté à la page Web de l'interface Ethernet, ou un logiciel tiers)
NOTE : Si l'unité de contrôle Micrologic X est connectée à une interface Ethernet configurée en mode
SNTP, il est possible d'actualiser manuellement l'horloge Micrologic X, mais elle sera immédiatement
remplacée par la date et l'heure de l'interface Ethernet.
En savoir plus
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus