{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quel sont les modules optionnels disponible pour la micrologie X?

Présentation
Les Digital Modules sont des modules numériques optionnels qui étendent les fonctions disponibles sur la
gamme d'unités de contrôle Micrologic X.
Les Digital Modules peuvent être achetés et installés sur l'unité de contrôle Micrologic X sans modifier les
équipements ni perturber le fonctionnement :
 Lors de la commande d'un disjoncteur Masterpact MTZ. Ils sont pré-installés et prêts à l'emploi lorsque
le disjoncteur Masterpact MTZ est livré.
 A tout moment autre que la commande, en accédant à la plate-forme GoDigital .
NOTE : Les fonctions de protection principales d'une unité de contrôle Micrologic X ne peuvent pas être
mises à niveau en achetant un Digital Module. Il est par exemple impossible de convertir une unité de
contrôle Micrologic 2.0 X en unité Micrologic 5.0 X. Ce type de mise à niveau nécessite de remplacer
l'unité de contrôle Micrologic X.
Pour acheter et installer des Digital Modules optionnels :
 Obtenez le numéro d'identification de l'unité de contrôle et accédez à la page Web GoDigital
 Sélectionnez et achetez des Digital Modules
 Téléchargez et installez les Digital Modules

Digital Modules
Le tableau suivant présente les Digital Modules disponibles :

Pièce(s) jointe(s)

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus