{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
{}

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
Consulter notre FAQ

Est-il possible de raccorder une sonde PTC sur un variateur de vitesse ATV12, ATV21, ATV212, ATV31, ATV312, ATV32, ATV61 ATV71 ?


Gammes de variateurs ATV12 et ATV312 (ou ATV31)

Les variateurs de fréquence ATV12, ATV31 et ATV312 ne possèdent pas la fonction surveillance thermique moteur via des sondes PTC. Il est néanmoins possible d'assurer aisément cette fonction via un module dédié à cette surveillance.
Il s'agit du dispositif de commande pour protection thermique à thermistances PTC : gamme LT3S 

Précautions à prendre pour le raccordement concernant les sondes :

  • vérifier si les sondes des moteurs sont de technologie PTC et non PT100 - le LT3S ne fonctionne qu'avec des sondes PTC,
  • vérifier si le moteur comporte 3 sondes en série réparties dans le moteur et d'une valeur totale de 750 ohms à 20°C,
  • si le moteur ne comporte que des sondes à une seule résistance (sonde de surface), les sondes de 3 moteurs peuvent alors être mises en série et raccordées  sur un seul LT3S.  
     
Informations sur les modules LT3 en fin de dossier.

Gamme de variateur ATV32

La fonction surveillance thermique via les sondes PTC est assurée sur les variateurs ATV32 par une entrée spécifique LI6

Caractéristique de l'entrée
 
  • valeur nominale < 1,5 kohms : elle correspond à 6 sondes maxi de 250 ohms à 20°C ou à deux jeux de trois ( quelquefois pré-câblées dans les moteurs ),
  • résistance de déclenchement 3 kohms,
  • valeur de réinitialisation 1,8 kohms,
  • protection court-circuit <50ohms.
     
Câblage
  • positionner le switch SW2 sur la position PTC,
  • câbler les résistances PTC entre les bornes LI6 et 0V.
Réglages 

CONF => FULL (FULL) => GESTION DEFAUTS (FLT) =>  GESTION SONDES PTC ( PTC) => [SONDE LI6 = PTC] (PtCl).

Le paramètre [SONDE LI6 = PTC] (PtCl) est à régler suivant les valeurs suivantes :
 
  • Non (nO): entrée non utilisée (valeur usine),
  • Toujours (AS) : les défauts sondes PTC sont surveillés en permanence, même puissance hors tension (à condition que le contrôle reste sous tension),
  • Puiss.ON (rdS): les défauts sondes PTC sont surveillés pendant que la puissance du variateur est sous tension,
  • Moteur.ON (rS) : les défauts sondes PTC sont surveillés pendant que le moteur est sous tension. 
     
Gammes de variateur ATV61 et ATV71
 
La fonction surveillance thermique via les sondes PTC est assurée sur les variateurs ATV61 et ATV71 par des entrées spécifiques.

 
Caractéristiques communes de ces entrées
  • valeur nominale < 1,5 kohms : elle correspond à 6 sondes maxi de 250 ohms à 20°C ou à deux jeux de trois ( quelquefois pré-câblées dans les moteurs ),
  • résistance de déclenchement 3 kohms,
  • valeur de réinitialisation 1,8 kohms,
  • protection court-circuit <50ohms.

    Localisation des entrées
  • l'entrée LI6 du bornier :câbler les résistances PTC entre les bornes LI6 et 0V, cette entrée est vue comme une entrée PTC si le switch  SW2 est sur le position PTC,
  • l'entrée TH1+ / TH1- de la carte optionnelle VW3A3201,
  • l'entrée TH2+ / TH2- de la carte optionnelle VW3A3202,
 
Réglages
 
Le paramètre à régler sera différent suivant l'entrée PTC choisie:
  • entrée LI6
    Menu 1.8 GESTION DEFAUTS => GESTION SONDES PTC => [ Sondes LI6 =PTC ]
  • entrée TH1+/TH1-
    Menu 1.8 GESTION DEFAUTS => GESTION SONDES PTC => [ Sondes PTC1 ]
  • entrée TH2+ / TH2- 
    Menu 1.8 GESTION DEFAUTS => GESTION SONDES PTC => [ Sondes PTC2 ]
 
Les valeurs des paramètres Sondes LI6 =PTC, Sondes PTC1, Sondes PTC2 sont alors à régler suivant le besoin client :
  • Non : entrée non utilisée (valeur usine),
  • Toujours : les défauts sondes PTC sont surveillés en permanence, même puissance hors tension (à condition que le contrôle reste sous tension),
  • Puiss.ON : les défauts sondes PTC sont surveillés pendant que la puissance du variateur est sous tension,
  • Moteur.ON : les défauts sondes PTC sont surveillés pendant que le moteur est sous tension.
 
Défaut générés par les sondes
  • surchauffe moteur,
  • défaut de coupure de sonde,
  • défaut de court-circuit de sonde.
 
Gamme de variateur ATV21 ou ATV212
 
La fonction surveillance thermique via les sondes PTC est possible avec l'entrée analogique VIB.
 
Câblage
 
Câbler 3,3 kohms ¼ Watt entre les bornes PP et VIB , puis les 3 sondes en série entre les bornes VIB et CC.
 
Paramétrage
  • positionner le paramètre F645 à 1 ou 2, ces deux valeurs convertissent VIB en une entrée sonde thermique,
    F645 =1 (mode défaut : alarme OH2 et variateur à l'arrêt), 
    F645 =2 (mode alarme seulement : OH2),
  • positionner F646 à la valeur de détection du seuil PTC.