{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
{}

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
Consulter notre FAQ

Quels fusibles ultra-rapides faut-il pour protéger tous variateurs ATV61 et ATV71 ?

Tous les variateurs Schneider Electric ( gammes ATV61 et ATV71 y compris ) assurent la protection magnétique et thermique du moteur, il ne reste donc plus qu'à protéger la ligne en amont du variateur. Il est alors recommandé d'utiliser un disjoncteur magnétique (NS ou GV3) pour cette fonction. L'utilisation des fusibles uR n'apporterait pas de plus value de protection flagrante dans la mesure ou leur fusion ne ferait qu'atténuer les effets de la propre panne du variateur. L'installation ne pourra redémarrer avant l'échange des pièces à l'origine du court-circuit. Malgré tout, des clients souhaitent, surtout pour les variateurs de forte puissance, une protection de type uR car elle permet de limiter l'ampleur d'un éventuel court -circuit. Les tableaux suivants proposent les fusibles de marque FERRAZ qui pourraient convenir pour les variateur ATV61 et ATV71. Schneider Electric ne commercialise pas ces fusibles, en conséquence : il est nécessaire de valider la solution directement avec FERRAZ Nous ne pouvons pas garantir que ces interrupteurs à fusibles GS1 supportent l'utilisation de fusibles UR. Il n'y a pas d'exclusivité FERRAZ, d'autres sociétés comme BUSSMANN peuvent fournir le même type de matériel. Enfin, il ne faut pas extrapoler le choix des fusibles uR à puissance égale de variateur car les caractéristiques du pont puissance sont différentes. Exemple: le fusible uR conseillé pour un ATV71 ne sera pas celui conseillé pour un ATV58. Le client doit se renseigner auprès des fournisseurs. Variateurs ATV61-ATV71 alimentation triphasée 200VAC à 240 VAC ATV71 Drive rating (kW) S.Ckt (k A) Fast Acting Class J FERRAZ HSJ serie Fast Acting Class CC FERRAZ ATDR serie   ATV61 Drive rating (kW) S.Ckt (k A) Fast Acting Class J FERRAZ HSJ serie ATV71HU037M3 0,37 5 - 7   - - - - ATV71HU075M3 0,75 5 15     ATV61HU075M3 0,75 5 15 ATV71HU15M3 1,5 5 25     ATV61HU15M3 1,5 5 25 ATV71HU22M3 2,2 5 25     ATV61HU22M3 2,2 5 25 ATV71HU30M3 3 5 40     ATV61HU30M3 3 5 40 ATV71HU40M3 4 5 45     ATV61HU40M3 4 5 45 ATV71HU55M3 5,5 5 60     ATV61HU55M3 5,5 5 60 ATV71HU75M3 7,5 5 70     ATV61HU75M3 7,5 5 70 ATV71HD11M3 11 5 90     ATV61HD11M3X 11 5 90 ATV71HD15M3 15 5 110     ATV61HD15M3X 15 5 110 ATV71HD18M3 18,5 5 125     ATV61HD18M3X 18,5 5 125 ATV71HD22M3 22 5 150     ATV61HD22M3X 22 5 150 ATV71HD30M3 30 5 200     ATV61HD30M3X 30 5 200 ATV71HD37M3 37 5 225     ATV61HD37M3X 37 5 225 ATV71HD45M3 45 10 300     ATV61HD45M3X 45 10 300 ATV71HD55M3 55 10 350     ATV61HD55M3X 55 10 350 ATV71HD75M3 75 10 450     ATV61HD75M3X 75 10 350             ATV61HD90M3X 90 10 450   Variateurs ATV61-ATV71 alimentation triphasée 380VAC à 400 VAC ATV71 Drive rating (kW) S.Ckt (k A) Fast Acting Class J FERRAZ HSJ serie Fast Acting Class CC FERRAZ ATDR serie   ATV61 Drive rating (kW) S.Ckt (k A) Fast Acting Class J FERRAZ HSJ serie Fast Acting Class CC FERRAZ ATDR serie ATV71HU075N4 0,75 5 - 6   ATV61HU075N4 0,75 5 - 6 ATV71HU15N4 1,5 5 - 12   ATV61HU15N4 1,5 5 - 12 ATV71HU22N4 2,2 5 15     ATV61HU22N4 2,2 5 15   ATV71HU30N4 3 5 17,5     ATV61HU30N4 3 5 17,5   ATV71HU40N4 4 5 25     ATV61HU40N4 4 5 25   ATV71HU55N4 5,5 5 40     ATV61HU55N4 5,5 5 40   ATV71HU75N4 7,5 5 40     ATV61HU75N4 7,5 5 40   ATV71HD11N4 11 5 60     ATV61HD11N4 11 5 60   ATV71HD15N4 15 5 70     ATV61HD15N4 15 5 70   ATV71HD18N4 18,5 5 70     ATV61HD18N4 18,5 5 70   ATV71HD22N4 22 5 80     ATV61HD22N4 22 5 80   ATV71HD30N4 30 5 90     ATV61HD30N4 30 5 90   ATV71HD37N4 37 5 110     ATV61HD37N4 37 5 110   ATV71HD45N4 45 10 150     ATV61HD45N4 45 10 150   ATV71HD55N4 55 10 175     ATV61HD55N4 55 10 175   ATV71HD75N4 75 10 225     ATV61HD75N4 75 10 225   ATV71HD90N4 90 10 250     ATV61HD90N4 90 10 250   ATV71HC11N4 110 10 300/315     ATV61HC11N4 110 10 250   ATV71HC13N4 132 10 350     ATV61HC13N4 132 10 300/315   ATV71HC16N4 160 18 400     ATV61HC16N4 160 18 400   ATV71HC20N4 200 18 500     ATV61HC22N4 200 18 450   ATV71HC25N4 220 18 500       220 18 500     250 18 600/630     ATV61HC25N4 250 18 550/600   ATV71HC28N4 280 18 700 class T     ATV61HC31N4 280 18 600/630   ATV71HC31N4 315 30 800 class T       315 30 800 class T   ATV71HC40N4 355 30 2*450     ATV61HC40N4 355 30 800 class T     400 30 2*500       400 30 900   ATV71H C50N4 500 30 2*600/630     ATV61HC50N4 500 30 2*600/630               ATV61HC63N4 560/630   2*800     Variateurs IP54 ATV61-ATV71 alimentation triphasée 380VAC à 400 VAC   ATV71W Drive rating (kW) S.Ckt (k A) Fast Acting Class J FERRAZ HSJ serie Fast Acting Class CC FERRAZ ATDR serie   ATV61W Drive rating (kW) S.Ckt (k A) Fast Acting Class J FERRAZ HSJ serie Fast Acting Class CC FERRAZ ATDR serie ATV71WU075N4 0,75 5 - 6   ATV61WU075N4 0,75 5 - 6 ATV71WU15N4 1,5 5 - 12   ATV61WU15N4 1,5 5 - 12 ATV71WU22N4 2,2 5 15     ATV61WU22N4 2,2 5 - 12 ATV71WU30N4 3 5 17,5     ATV61WU30N4 3 5 15   ATV71WU40N4 4 5 25     ATV61WU40N4 4 5 17,5   ATV71WU55N4 5,5 5 40     ATV61WU55N4 5,5 5 25   ATV71WU75N4 7,5 5 40     ATV61WU75N4 7,5 5 40   ATV71WD11N4 11 5 60     ATV61WD11N4 11 5 40   ATV71WD15N4 15 5 70     ATV61WD15N4 15 5 60   ATV71WD18N4 18,5 5 70     ATV61WD18N4 18,5 5 70   ATV71WD22N4 22 5 80     ATV61WD22N4 22 5 70   ATV71WD30N4 30 5 90     ATV61WD30N4 30 5 80   ATV71WD37N4 37 5 110     ATV61WD37N4 37 5 90   ATV71WD45N4 45 10 150     ATV61WD45N4 45 5 110   ATV71WD55N4 55 10 175     ATV61WD55N4 55 10 150   ATV71WD75N4 75 10 225     ATV61WD75N4 75 10 175               ATV61WD90N4 90 10 225     Variateurs IP54 ATV61-ATV71 alimentation triphasée 380VAC à 400 VAC Variateurs ATV71 Nb Référence FERRAZ   Variateurs ATV61 Nb Référence FERRAZ               ATV71HD90N4 3 6,9URD30TTF250A   ATV61HC11N4 3 6,9URD30TTF250A ATV71HC11N4 3 6,9URD30TTF315   ATV61HC13N4 3 6,9URD30TTF315 ATV71HC13N4 3 6,9URD30TTF350   ATV61HC16N4 3 6,9URD30TTF400A ATV71HC16N4 3 6,9URD30TTF400A   ATV61HC22N4 3 6,9URD32TTF500 ATV71HC25N4 3 6,9URD32TTF500   ATV61HC25N4 3 6,9URD32TTF600 ATV71HC28N4 3 6,9URD32TTF500   ATV61HC31N4 3 6,9URD32TTF800 ATV71HC31N4 3 6,9URD32TTF800   ATV61HC40N4 3 6,9URD32TTF900 ATV71HC40N4 6 6,9URD32TTF500   ATV61HC50N4 6 6,9URD32TTF630 ATV71HC50N4 6 6,9URD32TTF630   ATV61HC63N4 6 6,9URD32TTF800   uR : Ultra Rapide : Protection des semi-conducteurs Ces fusibles Ultra-rapides assurent la protection des semi-conducteurs de puissance par un temps de fusion fusibles très inférieur à ceux assurés par les fusibles de type aM ou gG. Il est nécessaire de connaître la caractéristique I²t des semi-conducteurs de puissance à protéger et faire en sorte que l'I²t du fusible uR soit < I²t du semi-conducteur. Ces valeurs sont cataloguées pour les ATS, pas pour les ATV. Ferraz et Bussmann sont les deux plus importants constructeurs mondiaux de fusibles UR.
En savoir plus

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?

Contactez notre service client local si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de détails ou d'une assistance technique.
En savoir plus