Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Est-il nécessaire de câbler les bornes 1 et 2 du Acti 9 iTL+ (A9C15032) , si oui quelle en est l’utilité ?
Il faut imperativement cabler les bornes 1 et 2.
Il est obligatoire :
- de câbler le neutre
- de respecter le raccordement du circuit de commande "A1 : phase", "A2 : neutre
- d’utiliser la même phase, pour le raccordement de la puissance et de la commande.
Le neutre doit être imperativement connecter sur la borne 1 car connexion interne et rebouclage en aval de la borne 2 vers A2.
Voir les commentaires dans le document joint.
Pièce(s) jointe(s)
Cela vous a-t-il été utile ?