{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
{}

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
Consulter notre FAQ

Est-il possible de configurer l'affichage d'un ATV31 ou ATV312 ?

Oui, il est possible d'afficher une autre valeur que celle prévue en configuration usine ( rFr: fréquence sortie moteur) dans l'ATV31 ou ATV312.

  • LFR - consigne fréquence par terminal intégré ou déporté,
  • RPI - consigne interne PI,
  • FRH - consigne de fréquence avant rampe,
  • FRF - fréquence sortie appliquée au moteur,
  • SPD1 à SPD3 - fréquence de sortie client, voir utilité ci-après
  • LCR - courant moteur,
  • OPR - puissance moteur,
  • ULN - tension réseau,
  • THR - état thermique moteur,
  • THD - état thermique variateur,
  • OTR - couple moteur,
  • RTH - temps de fonctionnement.


Ces paramètres peuvent être visualisés ou même validés comme affichage principal.

Méthode 

Ainsi, pour visualiser un paramètre, il est nécessaire d'aller dans le menu SURVEILLANCE  "SUP" puis d'aller sur le code souhaité.
Un appui sur "entrée" permet de visualiser la valeur. 
Un deuxième appui sur "entrée" valide la valeur comme affichage par défaut.


Spécificité SPD1

Il est possible d'afficher la fréquence de sortie avec une unité spécifique plus pratique que le Hertz , par exemple en m/s ou tour/min après réducteur.

Il est alors nécessaire de configurer le paramètre SPD1 qui doit être activé comme paramètre d'affichage par défaut (en appuyant 2 fois sur "entrée") dans menu "SUP".
Ensuite dans menu SET, il est nécessaire de paramétrer un coefficient multiplicateur de la fréquence de sortie : "Menu SET - SDS".
 

En savoir plus

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?

Contactez notre service client local si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de détails ou d'une assistance technique.
En savoir plus