{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment ajouter un password sur un ATV312?


Vous pouvez ajouter un mot de passe en définissant le paramètre COd (code PIN 1). Ce paramètre est sous le menu surveillance. Passez de Désactivé à Activé, puis changez l'affichage en un code à 4 chiffres et appuyez sur le bouton Entrer.

Pour déverrouiller le variateur, accédez à nouveau au paramètre COd et entrez le code PIN enregistré.

Pour réactiver le même code PIN, rétablissez COd sur On et appuyez sur le bouton d'entrée.

Pour changer le code PIN, une fois déverrouillé, changez le code PIN en un autre code à 4 chiffres et entrez-le pour le sauvegarder.

Pour désactiver le code PIN, modifiez l'affichage sur Désactivé, puis appuyez sur Entrée pour enregistrer.

Cela vous a-t-il été utile ?