{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

quelle est la classe de précision des différents paramètres ainsi que les précision sur le courant et la tension d'entrée et de sortie sur un ATV630?

La precision sur les tensions d'entrée est d'environ 2%
La precision sur les courants d'entrée est d'environ : pas de mesure
La precision sur les tensions de sortie est d'environ 1.5%
La precision sur les courants de sortie est d'environ : 1.5%
La precision sur la puissance est d'environ : 5%

Schneider Electric Suisse

En savoir plus
En savoir plus