{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Combien de contacts auxiliaires peut-on utiliser avec un NSX 100/160/250 ?

Tout les disjoncteurs et interrupteurs compact NSX100/160/250 disposent en standard des emplacements disponibles pour les auxiliaires électriques suivant:

5 contacts de signalisation
- 2 " Ouvert /  Fermé " OF1 et OF2
- 1 signal de déclenchement SD
- 1 signalisation électrique SDE
- 1 signalisation défaut différentielle SDV, lorsque l´appareil est équipé d´un module Vigi

1 commande d´ouverture  de sécurité
- 1 déclencheur minimum de tension Mn
-  1 déclencheur à émission de courant MX

Veuillez trouver ci-joint le placement de ces auxiliaires dans le NSX100/160/250

Pièce(s) jointe(s)

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus