{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quel est la section de câble pour le raccordement d´un Compact INS160 ?

Les Compact INS100 à INS160 sont équipés en standard de plages avec écrous et vis de serrage M6, permettant le raccordement direct de barres isolées ou de câbles avec cosses.

Les cosses à dimensions réduites pour câble en cuivre permettent le raccordement des câbles de section 95 mm2. Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage. Les cosses sont livrées avec séparateurs de phases et compatibles avec les cache-borne.

Veuillez trouver ci-joint le  document sur les accessoires de raccordement propre à l´INS160

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus