Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment connecter mon disjoncteur NSX630F Micrologic 5.3E sur un automate SAIA de type PCDM ?
La connexion avec l´automate est possible en Modbus TCPIP Il faut: - Une passerelle IFE: LV434001 - Un cable RJ45/RJ45 ULP: TRV00810 - Vous pouvez aussi si nécessaire une alimentation 24V : LV434001 Vous avez la possibilité de chaînage avec l'alimentation du FDM121) |
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: