Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quels est le temps de maintien sur coupure réseau lorsque je possède des modules ABL8 ?
Pour les applications sensibles aux arrêts intempestifs la gamme de modules fonctionnels ABL8B offre une solution composite entre :
Le tableau ci-dessus indique selon les associations et le courant nécessaire les temps de maintien possibles.

- Alimentation électronique à découpage et module Tampon pour des temps de maintien t2 jusqu’à deux secondes.
- Alimentation électronique à découpage, module Contrôle batterie et module batterie pour des temps de maintien t2 à partir de deux secondes et jusqu’à quelques heures.
Le tableau ci-dessus indique selon les associations et le courant nécessaire les temps de maintien possibles.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: