{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la référence d´une poignée de rechange pour les interrupteurs INS / INV?

Lorsque votre poignée de votre interrupteur  INS ou INV est cassée, vous avez la possibilité de la changer.
La poignée de rechange peut-être installée aussi bien qu´en frontale qu´en latérale.
  • INS40 à 160
    • poignée noire       - référence 28962
    • poignée rouge (1) - référence 28963
  • INS250-100 à 250 et INV100 à 250
    • Poignée noire       - référence 31082
    • Poignée rouge (1) - référence 31083
  • INS320 à 630 et INV320 à 630
    • Poignée noire       - référence 31084
    • Poignée rouge (1) - référence 31085
  • INS/INV630b-1600
    • poignée noire       - référence 31298
  • INS/INV630b-1600
    • poignée noire       - référence 31296
    • poignée rouge (1) - référence 31297
(1) L’interrupteur de base doit être d’origine avec un plastron jaune.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus