{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelle est la durée de vie électrique des contacts ZBE101 / ZBE102 ?

Lescontacts ZBE101 et ZBE102 sont des contacts dit standard

Durée de vie électrique:
  • 1000000 cycle AC-15 --> 2 A à 230 V
  • 1000000 cycle DC-13 --> 0,2 à 110 V
  • 1000000 cycle AC-15 --> 0,125 à 120 V
  • 1000000 cycle AC-15 --> 4 à 24 V
  • 1000000 cycle DC-13 --> 0,5 à 24 V

Schneider Electric Suisse

En savoir plus
En savoir plus