Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quel est le disjoncteur qui remplace le DCP H Vigi 2P, 13A, 30mA class SI, C de réference A9N19883?
A9N19883 est obselète
Proposition: Acti9 iC60 RCBO - 2P - 13 A - C Curve - 10000A/15kA - 30 mA - SI type A-Si de réfernece A9D27213.
Veuillez consulter la fiche technique ci-dessous:
Proposition: Acti9 iC60 RCBO - 2P - 13 A - C Curve - 10000A/15kA - 30 mA - SI type A-Si de réfernece A9D27213.
Veuillez consulter la fiche technique ci-dessous:
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus