{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Combien d´émetteurs je peux ajouter à mon récepteur de la gamme Harmony XB5R ?

​Les boutons-poussoirs sans fil et sans batterie Harmony permettent de commander à distance un relais récepteur au moyen d’un bouton-poussoir émetteur. La commande est effectuée par
radiotransmission : l’émetteur est muni d’un générateur « dynamo » qui convertit en énergie
électrique l’énergie mécanique produite lors de la pression sur le bouton-poussoir.

Un message radio codé avec un identifiant unique est envoyé, via une seule impulsion, à un ou plusieurs récepteurs qui peuvent se trouver à plusieurs dizaines de mètres de distance (voir figure A). Un même récepteur peut également être activé par différents émetteurs (voir figure B).

Cette technologie ne peut pas être utilisée pour des applications de levage (mouvements « lever/abaisser», « gauche/droite », etc.) ni des applications de sécurité (boutons d’arrêt
d’urgence, etc.). Pour ce type d’utilisation, il convient d’utiliser la gamme de boutons-poussoirs filaires Harmony XB4 et XB5 ou la gamme de stations de commande suspendues XAC.
  • Un même récepteur peut être activé par plusieurs émetteurs. Le nombre d’émetteurs est limité : 32 émetteurs maximum.
  • Un même émetteur peut être programmé pour activer plusieurs récepteurs. Le nombre de récepteurs n’est pas limité.

Schneider Electric Suisse

Pièce(s) jointe(s)

En savoir plus
En savoir plus