{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la référence du kit de ventillation des ATV650/ ATV950 ?

VX5VP50BC001

Gamme de produits: Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900


Compatibilité produit:
Variateur de vitesse ATV650 montage au mur 30 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV650 montage au mur 37 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV650 montage au mur 45 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV650 montage au mur 55 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV650 montage au mur 75 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV650 montage au mur 90 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 30 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 37 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 45 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 55 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 75 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 90 kW 380…480 V

Pièce(s) jointe(s)

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus