Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Est t-il possible d´installer un Vigi bloc MH sur un compact NSX160 NA /Interrupteur ?
Le Compact NSX160 NA ( Intérupteur ) peut-être équiper d´un Bloc Vigi :
Type ME : sensibilité des courants de fuite fixe de 0.3 A, réglage de la temporisation : 0...40 ms
Type MH : 5 réglages de sensibilité des courants de fuite 0.03...10 A, réglage de la temporisation : 0 ms, 60 ms,150 ms,310 ms.
ME
MH
Type ME : sensibilité des courants de fuite fixe de 0.3 A, réglage de la temporisation : 0...40 ms
Type MH : 5 réglages de sensibilité des courants de fuite 0.03...10 A, réglage de la temporisation : 0 ms, 60 ms,150 ms,310 ms.
En savoir plus
Gamme:
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme: